This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM51561:升压转换器的设计验证

Guru**** 2391295 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1247060/lm51561-design-verify-for-boost-converter

器件型号:LM51561

您好!

我们准备好了我们的原理图、TI 为升压转换器建议了哪些器件。

我们希望您验证我们的原理图。

我们对升压转换器 IC 的要求如下:

     1.输入电压:12VDC-60VDC

     2.输出电压:57VDC  

     输出电流(Iout):1A

 我们希望您检查

1.连接 BIAS 引脚。

2.电感值和 MOSFET 与 IC 兼容

谢谢。

克鲁蒂潘查萨拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kruti:

    您无法将 VCC 连接至 VIN。 您需要将 BIAS 连接到 VIN。 您需要将电容器连接到 VCC。

    如需检查外部组件、您可以使用我们的快速入门计算器:  https://www.ti.com/lit/zip/snvc224

    电感器的额定电流应约为5A。

    如果需要、我建议为 CS 信号添加滤波器和0欧姆栅极电阻器。

    此外、我始终建议对于第一个原型、在可用的数字引脚上提供所有可能性、而不是将它们固定在 GND 上。

    将 FB 电阻器尽可能靠近 IC 放置。

    我建议使用 AGND 和 PGND。

    您可以查看 EVM 布局并复制它。

    此致、
    布里吉特