This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61288:从 EN=OFF 时流动的电流驱动 LED

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61288

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1246638/tps61288-drive-led-from-the-current-which-flows-when-en-off

器件型号:TPS61288

大家好、

在原主题中、当 EN=OFF 时存在输出电压。 客户能否从此输出驱动 LED (20~30mA)?

此致、

林市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hayashi:

    Tps61288并非真正断开、MOS 的体二极管将在 EN=OFF 时导通。

    如果有20~30mA 负载、就可以了。

    请注意、如果发生输出短路、器件会损坏。

    此致

    费格斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fergus:

    谢谢你。 禁用状态下的输出电流限制是什么? 它是否取决于体二极管规格? 最大预期电流是多少?

    此致、

    林市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hayashi:

    体二极管的性能较差、建议将其电流限制在1A 以下。

    此致

    费格斯