This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3642:VIN 范围

Guru**** 2577385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1246737/lm3642-vin-range

器件型号:LM3642

大家好、  

在数据表中、它提到输入电压范围最小为2.5V。  

UVLO 的典型值为2.8V。  

这是否意味着禁用 UVLO 功能后、Vin 可支持低至2.5V 的启动电压? 谢谢。  

BRS

假设  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、已给出:

    我不确定实际的启动电压、因为我现在没有 LM3642EVM。 但我已检查了有关 UVLO 的内部电路、我认为您是对的。

    BR、Jared