This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3940:等效串联电阻

Guru**** 1456330 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3940, TMP302, TLV755P
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1246279/lm3940-equivalent-series-resistance

器件型号:LM3940
主题中讨论的其他器件: TMP302TLV755P

关于我使用 LM3940稳压器为 TMP302温度开关供电的一项设计、我有几个问题。

第一个问题非常直截了当。 对于 LM3940的确切模型、我决定使用 LM3940IMP-3.3/NOPBCT-ND 和 LM3940IMPX-3.3/NOPBCT-ND  模型。 我无法找到两者之间的任何差异、因此如果没有任何差异、我只会使用更便宜的选项。

 下一个问题 与针对 LM3940的其他问题类似。 我附上了我要参考的电路原理图。 我看到其他人说、不在 ESR 中会导致不稳定、但所有这些问题看起来都像是他们收到的电源噪声一样。 我从 USB 的5V 线路获得电压、我希望它的噪音要小得多。 如果使用陶瓷电容器、是否会出现不稳定问题?

最后、我未在 PCB 上使用覆铜来散发稳压器产生的热量、因为我不希望这干扰温度开关的运行。 您是否认为没有稳压器仍然可以正常地进行热调节?

提前感谢您。

-肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电路原理图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sean、您好!

    "x"版本仅仅描述了包装数量。  否 X = 1000件。  X = 2000件。

    无论何种类型的电源为稳压器的 Vin 供电、都将需要使用符合数据表中 ESR 稳定性曲线的电容器。  如果您放置一个串联电阻器、例如300M-500m 欧姆、则可以使用陶瓷电容器。

    看起来 TMP302消耗的电流为15uA、因此在散热方面您也可以使用。  LM3940具有 mA 的静态电流、因此您可能会看到由此升高的温度。  

    对您来说、一个更便宜的解决方案可能就是 TLV755P。  TLV755P 在与陶瓷电容器搭配使用时可保持稳定、因此无需任何额外的电阻器或元件。  TLV755P 的静态电流在 uA 范围内较小。  热性能方面、15uA 电流不会出现明显上升、噪声和 PSRR 也就更好了。  采用同一封装的 TLV755P 大约是6美分、但 LM3940的价格却更高了10倍。  我推荐使用 TLV755P、因为它具有最佳性能和最便宜的成本。

    谢谢。

    斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stephen:


    感谢您的回答、您完全回答了我的问题、我认为我将使用 TLV55P。 祝你度过美好的一天!

    此致!

    肖恩