This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5117-Q1:仿真同步降压稳压器 LM511717Q 时出现收敛故障

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: CSD19537Q3, LM5116

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1246319/lm5117-q1-convergence-failure-when-simulating-synchronous-buck-regulator-lm5117q

器件型号:LM5117-Q1
主题中讨论的其他器件:CSD19537Q3LM5116

附件是仿真文件(不确定是否连接正确!)

任何人都可以帮助修复此收敛错误! 我已经尝试了多项调整 tp 使同步降压仿真启动并运行、但仍然得到该收敛错误。 我使用了自动收敛、脉冲电压源、电容和电感初始条件、步长减小、精度降低等等。

但仍得到错误信息: Error (ORPSIM-15138):Transient Analysis at Time (瞬态分析时间的收敛问题)= 18.19E-24.e2e.ti.com/.../2.cir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈桑您好  

    您是否要对仿真文件进行 zip 压缩('除外。 Dat ')并将其张贴在这里?

    - EL  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../2.out.zip

    当然可以。 以下为附件文件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Hassan ,您没有在 EL 文件中包含 DSN 文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../ML_5F00_SYNCH_5F00_BUCK.zip

    抱歉。 此处附有包含 DSN 文件的 zip 文件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    hello Hassan DSN 文件已损坏。 - EL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    噢! 不知道为什么是这样! 您能试用一下这款 one.e2e.ti.com/.../ML_5F00_SYNCH_5F00_BUCK_5F00_0.zip 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    hello Hassan 此 DSN 文件也损坏了。 - EL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈桑、您好。

    通常、收敛误差不是由器件模型引起的、而是由 MOSFET 模型引起的。 您能否尝试"电压控制开关"而不是 MOSFET 模型?  

    - EL  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    文件在我这边工作正常、不知道为什么你发现它损坏了。  

    我明白了! 我将尝试对该 MOSFET (CSD19537Q3)的损耗进行仿真、这是我的主要目的! 你有其他建议吗?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈桑您好

    LM5116模型不足以支持检查 MOSFET 功率损耗的精确 MOSFET 驱动器。 MOSFET 驱动器建模为简单的电阻器上拉和电阻器下拉。

    - EL