This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ79616-Q1:必填字段

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ79616-Q1, CC2662R-Q1, BQ79616EVM-021

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1243606/bq79616-q1-required-fields

器件型号:BQ79616-Q1
主题中讨论的其他器件: CC2662R-Q1BQ79616EVM-021

你好

我对无线 BMS 很感兴趣、尤其是从属设备的一部分。

我已经对此进行了重新整理。

最后、我找到了 TI 的 CC2662R-Q1和 BQ79616-Q1 。

所以我想购买这些器件并进行测试。

但我不知道如何将这些应用到 BMS 的 PCB

请我需要您的帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Seung Wook Baek,

    我很乐意回答您的问题。 测试这些组件并确定在将它们实施到定制 PCB 之前如何工作的理想方法是使用 EVM (评估模块)。 通过使用器件和 EVM 的数据表及其数据表、用户指南和 GUI、您将确切了解如何在您的应用中实施这些器件。  

    以下是指向 EVM 616的链接、以及用户指南和 GUI。  

    https://www.ti.com/tool/BQ79616EVM-021

    我希望这能为您提供一个起点、并告诉您如何将这些参数应用于您的应用。

    如果您还有其他问题、请告诉我。

    此致!

       昆廷  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如何购买 CC2662RQ1-EVM-WBMS。

    请回答这个问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    GoodMorning、


    这款产品看起来已经过时并且不再生产。 不幸的是,我没有更多关于如何获得他们的信息。 我建议与 MCU 组建立另一个线程、他们可能对如何获取 CC2662RQ1-EVM-WBMS 有更深入的了解。

    希望这能为您指明方向。

    此致!

       昆廷

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复

    那么、如何才能与 MCU 小组联系?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    GoodMorning Seung Wook Baek


    我可以看到、Mouser 和 Digi-Key 可能具有您所需的 EVM、但它们目前都已缺货。  
    您也可以借助 CC2662R-Q1器件型号和"其他无线技术论坛"来开发新话题、看看他们是否对如何获得此器件有任何疑问。 TI.com 上也提供 CC2662R-Q1 (不是 EVM)。

    希望这对您有所帮助、

       昆廷  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    那么、我是否可以得到  

    器件型号"BQ79616EVM-021"?

    我需要它

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    早上好!

    下面是购买 BQ79616EVM-021的链接。

    https://www.ti.com/tool/BQ79616EVM-021#order-start-development 
    您也可以在 TI.com 上搜索该器件、也可以在那里购买。  

    此致!

       昆廷