This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS3220:哪个是高优先级?

Guru**** 2530080 points
Other Parts Discussed in Thread: HD3SS3220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1246344/hd3ss3220-which-is-the-high-priority

器件型号:HD3SS3220

您好、专家。

有关 电流通告的模式有两种: GPIO 和 I2C。

如果 ADDR 引脚设置为 H、则模式 明显为 I2C、相关状态寄存器为 00 -默认(500mA / 900mA)启动时的初始值。  

同时、 芯片的引脚3设置为 H -高电平(在 PCB 上将10K 安装到 VDD5)- 3A

在这两种模式同时存在的情况下、哪个具有高优先级?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    参考表7-2. 如果 HD3SS3220处于 I2C 模式、则只能通过 I2C 寄存器进行设置才会生效。

    谢谢

    大卫