尊敬的 TI 团队
我有一个与以下主题内容相关的问题。
(1)当 TPS25750D 板的系统电源和外部 USB 器件电源在 PD 协商后均已启用时、我要切断 TPS25750D 的 PPHV/PP5V 电源路径。
具体来说、当 TPS25750D 作为接收设备启动后系统电源接通时、我需要切断 TPS25750D 内部的两条电源路径。
这是可行的吗? 另外、如果可能、请告诉我最简单的方法。
(2)我认为可以通过 MPU 的 I2C (或使用 TPS25750D 的 GPIO 引脚)通知 TPS25750D 系统电源的 PGOOD 输出已生效。
这种感觉是否正确? 此外、是否有可能通过此活动实现(1)?
(3)如果(1)可行、请同时告知我们以下信息。
如果将连接到 TPS25750D 的 USB 器件替换为"仅受电方"器件、是否可以再次执行 PD 协商并将 TPS25750D 设置为"供电方"器件?
此致、
太郎美