This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM63610EVM:如何使用 TPSM63610EVM 输出19V 电压

Guru**** 2579435 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSM63610EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1245744/tpsm63610evm-how-to-output-19v-with-tpsm63610evm

器件型号:TPSM63610EVM

如果我要使用 TPSM63610EVM 输出19V 电压、那么应该为电路板背面的电阻器 R9设置多大的电阻值?
我还想知道如何计算电阻值。
由于我不熟悉电路设计、因此这可能是一个基本的问题。

提前感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    有关输出电压设定点计算、请参阅公式9。

    对于19V 输出、假设顶部电阻器为100k Ω、底部电阻器应为5.55k Ω

    此致、

    吉米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢。
    非常非常有帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您使用 E2E 论坛。 如果您有任何其他问题、请回复此主题、该主题将重新打开以获取更多帮助。