This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5146-Q1:SIMPLIS 模型

Guru**** 2549120 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5146-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1242838/lm5146-q1-simplis-model

器件型号:LM5146-Q1

您好!  

您能否共享 LM5146-Q1控制器的 simplis 模型?

谢谢。  

此致、  

法比恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fabien:

    我不确定我们是否有完整的 SIMPLIS 模型可供分享。  

    请使用 提供的 PSPICE 模型。

     如果您没有完整的 PSPICE 仿真器、则可以使用 PSPICE for TI。

    https://www.ti.com/tool/PSPICE-FOR-TI 

    -奥兰多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Orlado、  

    即使我非常喜欢 TI 产品、TI 仿真器也不是我最喜欢的软件。  

    我被用来使用 SIMetrix/SIMPLIS 来模拟电力电子电路。  

    您能在内部询问分享 simplis 模型的可能性吗?  

    如果不可能、我会使用分立组件来实现、但时间会更长。  

    此致、  

    法比恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fabien:

    我将了解我们能否提供简化的电压模式控制 simplis 文件、但我们可能不支持该文件、因为它不是 TI 官方器件或文档。

    -奥兰多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、奥兰多!  

    否则、我想知道 FM1的值(PWM 比较器的增益)? 就足以对降压转换器进行仿真。

    此致、  

    法比恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fabien:

    没有与 FM1相关的增益。  FM1是 PWM 比较器。  使输入电阻为100Meg、输出电阻为100ohm。  将迟滞设置为1mV。   

    希望这对您有所帮助。

    大卫。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 David 的反馈。 祝你度过美好的一天!