This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z80:如何计算电流的感应精度?

Guru**** 2563590 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z80

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1245511/bq40z80-how-to-calculate-the-sensing-accuracy-of-the-current

器件型号:BQ40Z80
主题中讨论的其他器件:BQ20Z90

大家好、

关于下表(在  bq20z90和 bq20z95电压、电流和温度测量精度中)、如果电阻两端的电压为10mV 且最小电阻为0.99 mΩ、则总电流的最大容差计算如下:

(10mV+最大正误差)/ 0.99mΩ+(10mV+最大正偏差)/ 0.99mΩ。

上述计算非常准确、但测量时很难达到。 是否有任何需要注意的地方?  

您能帮助检查这个问题吗? 谢谢。

此致、

切里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Cherry:

    您是尝试针对 BQ40Z80电流测量误差还是针对 BQ20Z90进行此类计算?

    如果您尝试针对 BQ40Z80进行计算、则应使用数据表中概述的值:

    此致、

    怀亚特·凯勒