This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25947:如何确定 Cout

Guru**** 2535110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1245024/tps25947-how-to-determine-cout

器件型号:TPS25947

大家好、

您能教我如何决定 Cout 吗?

数据表中有一个公式、但有两个参数(SR 由 Cdvdt (1)决定。  Cout (2))。 哪些其他参数会影响 Cout 以及如何计算?

此致、

林市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hayashi:

    压摆率仅由 cdvdt 决定。 一旦通过固定 dVdT 固定了压摆率、浪涌电流就会取决于 COUT 和压摆率。

    此致

    G·库纳尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kunal:

    我认为客户首先要确定可接受的浪涌电流大小。 然后通过调整 Cdvdt 来降低压摆率。 如果是、这意味着从浪涌电流开始考虑、Cdvdt 和 Cout 将为

    Cdvdt =2000/Vout/Inrush,其中 SR 是唯一的值。

    同样、请教我如何确定 Cout 值?

    此致、

    林市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hayashi:

    COUT 取决于应用。 COUT 客户根据要求进行选择。 您选择的 COUT 和压摆率如何决定浪涌电流。  

    此致

    G·库纳尔