This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM7480-Q1:用于 KiCad 的未加密 SPICE 模型- LM7480-Q1、LMR38020-Q1、LM74700-Q1

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: LM74700-Q1, LM7480-Q1, LMR38020-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1245413/lm7480-q1-unencrypted-spice-models-for-kicad---lm7480-q1-lmr38020-q1-lm74700-q1

器件型号:LM7480-Q1
主题中讨论的其他器件: LMR38020-Q1、LM74700-Q1

(对于支持票证 CS1859259,他们为我提供了以下继续说明:请在此帖子上询问相关问题并询问未 加密的模型:LM7480-Q1:请求未加密的 PSpice 模型 。)

我需要签署 NDA 并获取未加密的 SPICE 模型、因为我们公司正在使用 KiCad 进行 SPICE 仿真

LM7480-Q1  
LMR38020-Q1  
LM74700-Q1

请您联系我们的合适人员以安排 NDA。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kyle、

    请接受我的朋友申请。  我可以    在私聊中与您分享 LM7480-Q1和 LM74700-Q1的未加密 SPICE 模型。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、我接受了。  如果您有 LMR38020-Q1、我也在寻找它?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

        在私聊中共享了 LM7480-Q1和 LM74700-Q1的未加密 SPICE 模型。

    对于 LMR38020-Q1,请单独提出一个 e2e 查询,因为它将被路由到另一个团队。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常有帮助,谢谢。