This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27Z561-R2:负载端子电压降额

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1244718/bq27z561-r2-charing-terminal-voltage-derating

器件型号:BQ27Z561-R2

大家好、

在电池充放电400次后、客户修改充电 IC 的截止充电电压、并将满充电电压从4.4V 调节至4.25V。 除了 Charge Term Charging Voltage、应该修改电量监测计的哪些配置? 更改配置后、是否存在 SOC 低于100%或 SOC 在充满电时跳跃等问题?

此致、
海亮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Hailiang,

    所有充电终止/恒压条件都需要进行调整以匹配。 在进行更改后达到有效充电终止之前、SOC 可能不正确(显示为较低值、因为尚未计算出 FCC 的较低值)。  如果将警报设置为在电压上而非 SOC 上工作、则 还需要调整这些阈值。