This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350-R2-DEVICE-FW:无法清除 TCA 故障

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1244427/bq78350-r2-device-fw-tca-fault-that-will-not-clear

器件型号:BQ78350-R2-DEVICE-FW

您好!

我有几个 BMS 正在抛出 TCA 和 TC 故障(TCA 和 TC 为1)。  查看 BMS 读数、相对充电状态为44%、绝对充电状态为23%、而 FC Clear 为95%、TC Clear 也为95%、因此我们应该位于这些位置。   

是否存在其他可能导致此故障的问题?  

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Paul、你好!

    保护和永久故障也可能触发 TCA 标志。 您能否检查是否触发了任何保护或永久失效?

    此致、
    何塞·库索

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jose、没有永久性故障或故障: 下面是 BQstudio 的链接

    https://ibb.co/10dh9bN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Paul、你好!

    我无法打开您发送的链接。 它与 TI 政策无关。  

    请发送您的配置 和日志文件。

    此致、
    何塞·库索

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Jose、我们能收到您对此事的电子邮件吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Paul、你好!

    我给您发送了朋友请求。 您可以在接受我的请求后向我发送私人消息。

    此致、
    何塞·库索