This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50:BQ40Z50-R3、CC 增益、容量增益

Guru**** 2563960 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1244647/bq40z50-bq40z50-r3-cc-gain-capacity-gain

器件型号:BQ40Z50
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO

您好

我使用已配置且经过校准的 BQ40Z50-R3、工作正常。 但我想更改一些配置值 、如 PS Shutdown Voltage、 PS No Load RES Cap、  [PWR_SAVE_VSHUT]以及启用 Life Time。

因此、我在 golden 文件.gg 中更改了这些值、 尝试使用数据存储器中的 Bq studio Write_All 写入 Bq40z50-R3。  但我遇到的问题 是 CC 增 益值和超出 最大值的容量增益。

我的电池已

 CC 增益值= 0.899

 容量增益=0.899

该值在校准期间获取、与我的分流电阻器类似。

即使我不打算 更改校准值,它似乎是受控的,并阻止我写所有.

我当前的 bq studio 设置 不会超过写入校准 值。

如何解决此问题?

最好的 regurds Sami

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sami、您好!

    听起来您要尝试使用.gg 文件写入所有内容、不建议使用.gg 文件上传 golden 映像的数据、应使用 SREC 或闪存流文件进行 golden 映像生产编程。 您可以在 BQStudio 中单独更改这些值、然后导出黄金映像文件。

    此致、

    怀亚特·凯勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好, 怀亚特

    感谢您的回复。

    我使用 SREC 文件时,我正在生产它们,并单独校准每个电池板。 但是、现在我想添加一些特性、例如 PS 关断。 在我拥有的所有电池中、手动更改它们需要一段时间。 因此、我想从我的黄金映像写入.gg。 因为 即使在写入新的.gg 文件时、也可以保留校准值。  

    问题是我的 cc 增益和容量增益是0.89米和 bq studio 取这个值错误,不会写入闪存!

    向萨米致敬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sami、您好!

    我会上传您的黄金映像 SREC、只需手动更改 BQStudio 中 PS Shutdown 功能的值。

    此致、

    怀亚特·凯勒