主题中讨论的其他器件:TPS22950-Q1
尊敬的 TI 团队
我想问您以下四个问题。
①Is 启动高侧开关时、以下顺序是否正确?
- 为 VS 引脚提供+5VDC 电源
- DIAG_EN 引脚:L→H
- IN1:L→H
IN2:L→H
- OUT1:5V 输出
OUT2:5V 输出
关于 OUT1/2输出的上拉电阻器的② Ω 数据表"8.3.6.2.2通道关闭"描述了外部上拉电阻器的建议值。
将单独的20kΩ 上拉电阻器连接到 OUT1和 OUT2是否正确?
如果在 USB 存储器连接到 OUT1时激活高侧开关、则③ST1 Ω 电阻可能降至"L"。
请告诉我、这种现象可能由哪些因素造成。 (顺便说一下、当 OUT1 USB 未加载时不会发生这种现象。)
(高侧开关:关闭→开启(OUT1负载:是(USB 存储器连接)、OUT2负载:否(USB 未连接))
➃It 已确认、当在没有负载连接到 OUT2 USB 的情况下打开电源时、ST2将下降至"L"一次。
请告诉我、这种现象可能由哪些因素造成。
(高侧开关:关闭→开启(OUT1负载:无(USB 未连接)、OUT2负载:无(USB 未连接))
此致、
太郎美