This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23754:poe OUT 输出错误

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23754
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1243656/tps23754-poe-out-put-error

器件型号:TPS23754

e2e.ti.com/.../bdrsu_5F00_v4_5F00_230425.pdf

在低温条件下、POE 电源是不稳定的、并且在严重的情况下无法输出、请帮忙检查原理图设计并分析可能的原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zhang:

    您能提供更多有关在特定温度下遇到问题的信息吗? 该器件的工作温度为 –40°C 至125°C。 此外、在您遇到问题的温度下、您能否测量 Vdd-VSS 的电压波形? TPS23754的数据表中包含此 波形正常状态的图形、可以在第19页的图22中的 7.4.1.2 PoE 启动序列下找到。 我将此图添加到下面。

    此外、 器件是否在其他温度条件下正常运行?

    我们有一个建议是将 Vc 电容器的电容更改为40 μF  到 50 μF  、然后查看是否仍然发生同样的问题。  电容的充电时间可能太短、这 可能导致的延迟超过建议的延迟时间。

    此致、

    N·穆扎法尔