嗨!
我正在使用 LM5088QMHX-2从30V 至60V 输入生成12V/5A 输出。 请找到随附的原理图。

我想以143KHz 的频率操作 IC、 根据 TI WEBENCH、Rt 值为44.2K 欧姆。 另外、根据数据表中的计算、它只在44.2K 欧姆左右。

但在为电路板加电并为其加载5W-30W 功率后、我们观察到工作频率约为73KHz。 我将连接 MOSFET 的 Vds 和 Vgs 波形。

根据 Rt 的公式、它仅取决于 Rt 电阻器的值。 我已经检查了 PCB 上的电阻器的值、它只有44.2K 欧姆。 那么、为什么我没有获得所需的频率?