This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350-R1A:具有 BQ769200

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ78350-R1A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1242454/bq78350-r1a-with-bq769200

器件型号:BQ78350-R1A
主题中讨论的其他器件:BQ769200

如何从电池获取静止电压?

与 BQ769200连接的 BQ78350-R1A 可提供各个电芯的电压、当没有电池电流消耗时、读数正常、但一旦电池充电或放电、报告的电芯电压就不正确。 如何在运行期间获得电池的实际电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Prabhat 您好!

    检查连接。 在充电/放电期间以及之后的一段时间内、电压会发生变化。

    您看到了什么差异? 我会尝试对其中一个电芯使用恒压源来验证读数。 使用电压表可能不是最好的方法、因为与报告的数据相比、在读取信息时存在时间延迟。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电压读数突然增加、变化与充电和放电电流成正比。

    如果放电电流突然变化、我们如何确保在充电期间放电和过压保护情况下对电池提供欠压保护、这两种保护都会在每个电池的端子电压出现故障时错误地触发、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Prabhat 您好!

    您能否共享一个日志文件、其中显示了与 DMM 测量值相比的电压差? 如果对监测计进行校准、并且按照 EVM 示例使用的原理图布局、则不应存在基于流过的电流的失调电压。

    此致、

    怀亚特·凯勒