您好!
我们在 其中一个应用中使用 UCC27201、 当 UCC27201的 HO 引脚也通过高信号驱动 HI 时、始终保持为零。
将原理图附在下面


依据器件逻辑表。 如果 HI 引脚- 高 & LI 引脚- 低电平 我无法看到 HO 引脚- 高 为 PWM_OUT1。 我们得到零始终位于 HO w.r.t HS。
请帮我们解决我们所面临的上述问题。
此致、
维奈
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Avery、
电压来自微控制器、其电压将是3.3V。
以下是为 HI/LI 提供并在 HO/LO 观察到的信号情况
案例1: 高- 3.3V 和 LI - 0V、并观察到 HO 侧0V wrt HS 和 LO - 0V wrt GND。
案例2: 高- 0V 和 LI - 3.3V、并观察到 HO 侧0V wrt HS 和 LO - 12V wrt GND。
在我们的应用中、我们为 H 桥使用了2个驱动器
您好、Vinay。
同时导通 HI 和 LI 将不会导通 HO 或 LO 导通。 这将防止发生击穿、从而保护器件。 请尝试以下测试、看看它是否起作用:1)向 LI 发送脉冲来开启 LO、然后关闭。 2)在 LI 关闭的情况下,发送脉冲到 HI。 测量 HO 上的电压。
使用半桥驱动器时、您的目标应该是一次只打开一个输入。 在这种情况下、您需要首先打开 LI 来为自举电容器充电。 这将允许 HB 和 HS 上的偏置上升到阈值以上、从而开启 HO。
如果这不起作用、请告诉我。
此致!
艾弗里