请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS61240-Q1 您好!
根据 TPS61240-Q1:输出电流限制-电源管理论坛-电源管理- TI E2E支持论坛、支持的输出电流高达240 mA、但仿真表明、当尝试在230 mA 电阻负载下驱动时、器件不稳定(噪音相当大)。 在未连接负载的情况下、输出看起来非常正常。
请提供有关出错信息的指导。
仿真电路
输入和输出电容器使用的电容为10uF、而使用的电感器为10uH。
仿真结果
请帮助理解这种行为。
迪克西特