This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24179:bq24179是否可以在禁用电池 FET 以禁用充电电池的同时用作降压转换器?

Guru**** 2502425 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24179

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1242094/bq24179-could-bq24179-work-as-buck-while-disable-the-batfet-to-disable-the-charging-batteries

器件型号:BQ24179

大家好、

    bq24179是否可以在禁用电池 FET 以禁用充电电池的同时用作降压转换器?  客户希望充电器作为直流/直流电源为负载(4A)供电。

    

您自己的

不适用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、NaN:

    充电(电流从 SYS 流至 BAT)可由 CE 位或者引脚禁用。  有一个二极管、允许电流从 BAT 流向 SYS。  当 BAT 引脚低于该值时、转换器只能从 SYSMIN 进行调节、以在 BAT 下略微高于电池电压、直到 BATREG。

    此致、

    杰夫