This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25720:功率循环期间默认输入电压(VINDPM)寄存器出现问题

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25720

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1241315/bq25720-problem-with-default-inputvoltage-vindpm-register-during-power-cycling

器件型号:BQ25720

您好!

我们在  其中一个验证板中使用了 BQ25720RSNR 电池充电器控制器。 我们的电路板由可提供19.5V 直流电的交流适配器供电。

我们有一个执行下电上电的测试用例、这是使用电源分离器执行的、该分离器将自动断开交流适配器的输入电源。

我们观察到、 由于交流适配器具有缓慢放电的大电容、此充电器会在下电上电期间由于默认 InputVoltage (VINDPM)寄存器而进入故障模式。  如果我们在上电复位(适配器电压大于2.4V)之前向电路板提供电源、则转换器不会开启。  

我们曾尝试 使用 I2C 编程器将 InputVoltage (VINDPM)寄存器配置为0000、并且在下电上电期间未发现问题。 但遗憾的是、用于配置此电池充电器的控制器在此测试用例中不会正常工作、因此我们必须在此条件下依赖默认值。

是否可以通过一些设置来禁用此寄存器?

或者、该系列中是否有任何 IC 具有相同的封装和特性 、并具有  InputVoltage (VINDPM)寄存器的0000 默认值设置为0000?

此致、

Manikandan。 m  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manikandan:

    感谢您提交 e2e 申请。 这是一个非常受欢迎的论坛、成千上万的工程师在这里与其他工程师进行面对面交流。

    禁用该寄存器的方法有两种、1)向 InputVoltage 寄存器写入0、2)另一种是使用该器件 BQ25720 +1的自定义自定义自旋。  

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Tiger、

    感谢您的答复。 正如我提到过的、我们无法在下电上电之前对其进行编程。

    请告诉我们  BQ25720 +1的完整器件型号、我们在  设计中使用的是 BQ25720RSNR。

    此致、

    Manikandan。 M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    查看我的电子邮件回复。 这不是公开发布的器件。