This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28065:过流运行的触发条件。 (180度移位交错操作更改为相同的相位操作。)

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28065

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1239181/ucc28065-trigger-condition-of-overcurrent-operation-180-degree-shift-interleave-operation-change-to-same-phase-operation

器件型号:UCC28065

UCC28065的过流运行情况。  

发生过载操作时、
  先前180相运行的2个栅极驱动输出同时关闭。
(请参阅随附文件的操作波形。)
 此时运行发生在最高 Ton-max CS 引脚阈值电压不同的条件下
告诉导致 OC 操作触发条件同时关闭的操作判断条件

e2e.ti.com/.../UCC28065_5F00_Overcurrent_5F00_operation_5F00_20230619.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    感谢您关注 UCC28065交错 PFC 控制器。  

    在 CS 上 OC 操作的原因是因为 CS 信号上存在超过-200mV 的额外噪声。   
    通过 CS 上的尖端和接地筒探测以及5us/div 扫描速率、您可以在示波器上看到它。  
    您可能需要增加 CS 输入的滤波以消除噪声。  

    此 OC 响应发生在100Vac 输入的峰值处、其中每相输入电流最大。 在放大的屏幕截图中、您可以看到 蓝色和紫色栅极驱动器交错、直到 紫色驱动器变低时蓝色栅极驱动器突然关闭。  紫色通道的关断边沿向 CS 信号添加足以达到-200mV 阈值的噪声。   

    经过这段时间后、两个相位都保持同相 一段时间、直到输入电压强制电流变得足够低、以打破噪声条件并恢复正常运行。  请注意、始终达到200mV 阈值、因为两个相位都导通时没有噪声。  在其中一个相位的关断边沿、一个相位的噪声可能干扰另一相的运行。  

    我建议尝试将 CS 引脚上滤波器的 R-C 时间常数加倍。  如果这不能改善情况、则可能存在噪声耦合在滤波器周围的布局问题。  
    缓解布局问题需要付出更多的努力。  

    此致、
    乌尔里希

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ulrich

    感谢您的答复。

    重新传输 放大后的 波形。 请参阅随附的文件。
    附加的 pptx 文件 第一
    IC 方框图中CS 功能提供100ns 消隐
    波形上无法观察到超过100ns 阈值电压的噪声
    (示波器测量中设置的设置是为了使它们尽可能不受开关噪声的影响它们不能被完全消除。))
    第2页、  
    根据您的建议"使用 CS 上的尖端和接地筒探测和5us/div 扫描速率、您可以在示波器上看到它。 "
    我获取的波形为5us/div。
    所描述的噪声是否高于阈值似乎有所不同
    目录中描述的内容来看、很难理解这种行为
    如果可能想从   开发此 IC 的工程师(或部分成员)那里获得答案、询问 IC 的控制规格
    此致。

    e2e.ti.com/.../UCC28065_5F00_Overcurrent_5F00_operation_5F00_Magnified_5F00_waveform_5F00_20230621.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    感谢您更新测量结果。   
    我看到 CS 引脚波形上有很多振铃(绿色迹线)。  在通道1所示的实际 PFC 电流中、没有出现任何此振铃(黄色迹线)。  是否在 CS 引脚上有接地的 R-C 滤波器?  
    如果存在 RC 并且电容器具有到 CS 和 AGND 的最短路径长度、则不应出现太多振铃。  
    典型值为100 Ω 和10nF。  

    如此多的振铃表明 CS 上的滤波不足、或者滤波电容器端接至远离 UCC28065 AGND 引脚(引脚6)的 GND 点、并且 GND 路径中存在振荡电流。   

    以下网站介绍了 两种类型的尖头与桶探测:  https://www.electronicspecifier.com/products/power/oscilloscope-probing-techniques-for-measuring-power-supply-ripple 
    我用过这两种方法、当 你不得不在 IC 上面探头时、"回形针"方法效果很好。  UCC28065会对它在其引脚上相对于 AGND "看到"的信号作出响应。  如果示波器 GND 点远离引脚6、则可能会因 dI/dt 振铃而产生"接地反弹"、该杂散电感叠加在电流检测信号上。  

    在文件的第2张幻灯片上、您显示一些超过-200mV 的峰值噪声、持续时间小于100ns。  
    但是、在栅极驱动器的上升沿和下降沿上应用了100ns 消隐时间。  

    请检查 GDA 和 GDB 相对于 VCS 的波形。  我认为栅极驱动在 CS 峰值电压之前下降了大约400ns、并且100ns 消隐已经过期。  如果您的 MOSFET 较大或具有高栅极电阻、它可能具有400ns 的关断延迟。  

    如果是这种情况、我建议尝试增加 CS 滤波电容器的值(如果有的话)。   
    但最重要的是、CS 的滤波电容器应连接到 CS 和 AGND、且位置应尽可能靠近 IC 引脚、如数据表第47页的图36的 PCB 布局示例所示。  使高功率电流远离 AGND 网络。   

    此致、
    乌尔里希

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ulrich

    感谢您的答复。
    我了解.100ns 消隐是栅极驱动边沿消隐。  

    由于交错式 PFC 使用功率、因此使用具有较高额定电流的 FET(主要目的降低 Ron 减少发热) 具有电流额定值的 FET 具有栅极电容、并 EMC 措施而用于降低开关速度、 因此 FET 开关将很容易地延迟超过100ns、所以我  认为 100ns 消隐 是 驱动边缘算起

     CS 端子已经为100欧姆、并且已 提供10nF CR 滤波器。 (电容增加对该问题没有影响。)

    打算说明噪声通过显示前一个文档中 GND 的测量波形叠加在振荡测量波形上这并不了解、因此这次添加 CS 引脚 GND 的差分波形重新传输

    请参阅随附的文件第一页。  (UCC28065_Overcurrent_operation_differential_waveform_20230623.pptx)  

     由于我认为 OC 操作的触发值不是 CS 引脚的-200mV 阈值、请参阅同一附件文件的第3页
    希望能够正确地理解提议的现象的问题

    此致

    e2e.ti.com/.../UCC28065_5F00_Overcurrent_5F00_operation_5F00_differential_5F00_waveform_5F00_20230623.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:  

    感谢您提供的其他波形和图表。  我向您保证、我的确理解了您提出的共模噪声叠加在信号上的现象。  事实上,我试图向您传达完全相同的信息,但我认为这不仅仅是"范围探针"上的噪声拾取。  相反、我认为这是 MOSFET 关断耦合到 CS 滤波电容器一侧的真实 GND 噪声、将噪声传入 CS 引脚。  

    请看一下我的 sketch。   

    控制器针对其输入引脚上相对于 AGND 引脚的信号执行操作、而不是连接到系统中任何其他位置的 GND。   

    如果滤波电容器 GND 不靠近 AGND 引脚、并且开关电流通过电容器 GND 和 AGND 引脚之间的路径、则该路径中的杂散电感将产生噪声、该噪声叠加在电流检测电阻器的电压波形上。  
    在这种情况下、增大 CAP 值不会解决问题。  仅将开关电流传输到另一个路径即可解决该问题。  
    这就是我在图36中提到 PCB 布局示例的原因、因此您可以检查您的设计以进行比较。   

    我完全理解并同意您在表3上的图表。   
    如果您的检测电阻值不够低、无法容纳两个最大峰值电感器同相电流、则会导致平均电流降低、如幻灯片3底部所示。  UCC28065数据表在第32页对此进行了说明、而用于设计 Rs (即35)的峰值电流等式(34)在第41页将这一点考虑在内。   

    如果无法改善 CS 电容器的 GND 路径、可能剩下的唯一解决方案是减小 Rs 的值。

    此致、
    乌尔里希

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ulrich
    感谢您的支持。
    我已确认您提供的 AGND 是问题的原因。
    通过将 CS 引脚和 AGND 引脚目录之间的滤波电容器与最短的导线相连、这种现象得到了改善。

    请参阅随附文件的波形。

    e2e.ti.com/.../After-Improved-Waveform-at-UCC28065_5F00_Overcurrent_5F00_operation.pptx
    在图案设计中、我尽量将 TI 的 IC 和其他公司的 IC 一起用作备选器件。
    然而、由于其他公司的 ICS (而不是 AGND)将 AGND 引脚更改为功能引脚、因此很难改进 AGND。
    在下一个图形设计中、我想针对 TI IC 介绍一个专用图形上的理想 AGND 连接。

    此致