This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5122:HO 信号脉冲占空比发生变化、而不是固定占空比

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5122

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1237554/lm5122-ho-signal-pulse-duty-cycle-is-varying-not-a-fixed-duty-cycle

器件型号:LM5122

您好!

直流/直流电路采用 LM5122设计、如下链接: 电路板返回、我现在正在进行测试、我发现 HO 信号不符合预期、过冲/下冲很大、占空比发生变化、您会给我一些建议如何改进吗?

在板上:Ccomp:22nF、Rcomp:10K (我已经尝试过12K、发生相同的问题)、Ccomp2:470pF。

Rslope 和 RT 与 WEBENCH 是相同的。

            

webench.ti.com/.../SDP.cgi

轻负载时的 HO 波形:

1A 负载下的 HO 波形:

谢谢、此致

开尔文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是否有人可以帮助回答我的问题?

    谢谢

    开尔文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    有人来回答问题吗?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    感谢您的联系。 我们目前正在调查此问题、并将尽快向您提供进一步的反馈。 感谢您的耐心。  

    此致、
    EM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是否有人可以帮助回答问题?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lesheng、

    很抱歉这么晚才回复。

    测量高侧 MOSFET 上的栅极信号时、必须测量 MOSFET 的栅极和源极之间的差分、而不是栅极和 GND 之间的差分。

    此致、

     斯特凡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。

    您能解释一下占空比为什么会变化吗? 我知道如果在栅极和源极之间测量电压、上冲/下冲看起来会更好、但工厂无法解释大的上冲/下冲问题、它肯定是有问题的。

    谢谢

    开尔文