请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ34Z100-R2 主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO
您好
非常感谢您的帮助。
现在、我有一个关于 BQ34Z100-R2 电流标度和 bqStudio 的非常简单的问题。
我们将 bqstudio (1.3.104)使用 BQ34Z100-R2 版本。
我们将 Currnet 刻度设置为 10, bqstudio 当前值如何?
是否变为 除数除以10?
例如
电池充电/电量 电流 10A, Cunnet 的充电范围为10。
bqstudio 当前值是否会 更改为 1A (1 /10) ??
由于 我们将 电压刻度 分频更改为10、因此 bqstudio 电压刻度值更改为分压值。
例如
电池电压 为 3700mV , 电压刻度更改为10。
bqstudio 电压值更改为370mV。
可以告诉我们 当前刻度变为 10 (1/10)后 bqStudio 的正确当前值吗?
感谢并尊重
贾斯珀三月 (杉 本)