This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG3526R030:VDS 额定值

Guru**** 1947850 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1241006/lmg3526r030-vds-rating

器件型号:LMG3526R030

大家好、

我的客户 使用评估板对 TI GaN 进行了一些测试。 对于 VDS 额定值仍然有一些问题:

1.根据数据表、650V GaN 具有720V 浪涌额定值和800V 瞬态额定值、具有一些占空比和时间限制。 VDS 浪涌和瞬态额定值是否随温度、fsw 和 dV/dT 而变化?  

2.只需确认一下、如果我们使用的是低于600V 的650V GaN、  那么正常运行是否会影响 GaN 的可靠性?

非常感谢!

此致、

欧内斯特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1.在数据表中指定的额定值范围内运行不会影响任何 Vds 额定值。 只要运行条件位于最大限值内、数据表中指定的所有 VDS 额定值就适用。

    2.更低的电压可以提高 GaN 的可靠性;但是我们的产品说明书不能保证这一点。 在所有可靠性方面、我们建议在数据表中规定的限值内运行、这样做将为您提供相应的可靠性保证。 未对最大值内的运行条件进行表征、因此无法确认其具有更好的可靠性。

    此致、

    Zach Soviero