This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z80:寿命记录

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z80, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1241099/bq40z80-lifetime-logging

器件型号:BQ40Z80
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO

您好  

我们使用电池管理系统对 BQ40Z80进行寿命记录。 我有几个与此相关的问题:-

1)最后一次 CUV 事件是什么?  

2)如何检查是否正在进行数据记录、根据 TRM、如果 启用了 LT_TEST、则寿命数据日志将在5秒内更新、但无法在 数据存储器中获取寿命记录。

谢谢!

斯内哈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    还有一个问题是什么是周期数?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sneha、

    最后一个 CUV 事件是自 CUV 发生以来经过的周期数。

    您是指 BQStudio 日志记录功能还是寿命日志记录? 如果在 LF_TEST 模式下将寿命日志记录写入 DF、则闪存会很快损耗、最好在使用 BQStudio 日志记录功能时拉出寿命 RAM 寄存器以进行调试。

    您能解释一下您关于周期计数的问题吗? 该定义位于 TRM 中:

    此致、

    怀亚特·凯勒