This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24040:BQ24040和 BQ24210之间的差异

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24210, BQ24040

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1240695/bq24040-difference-between-bq24040-and-bq24210

器件型号:BQ24040
主题中讨论的其他器件:BQ24210

您好、

我的应用是使用6V 太阳能电池板为锂离子电池充电。

在搜索控制器时、我有一个 BQ24210 IC。

我的问题是 IC (BQ24210和 BQ24040)都 具有相同的引脚功能、但为什么只有 BQ24210可用于太阳能电池板输入(两个 IC 工作电压相同、即3.5V 至18V)。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    BQ24210具有更灵活的输入 DPM 特性、这使得它与太阳能电池板输入或高阻抗电源兼容。  BQ24040此功能限制为5V 输入情况。

    BQ24210 VDPM 引脚用于配置此特性、请参阅数据表第8.3.1节。