This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350:BQ78350

Guru**** 2612805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1239797/bq78350-bq78350

器件型号:BQ78350

在首次将 BMS 板组装到电池期间、我们看到了非常错误的 SOC 值。 电池电压约为36V 时、SoC 为5%。 我在以前的项目中没有遇到过这样的问题。

经过3-4个周期后、SOC 值恢复正常。 但为什么 SOC 值在第一次汇编时出现如此不同的情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Samet、您好!

    请参阅 TRM 第9.1.4节器件复位时的初始电池容量

    您需要对数据闪存中的 OCV 化学成分数据进行编程、以获得更准确的 SOC 初始估算值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    也称为 ChemID 编程