This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3431:TI - TPS3431 (WDT)原理图审阅

Guru**** 1135610 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3431
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1239403/tps3431-ti---tps3431-wdt-schematic-review

器件型号:TPS3431

您好、TI 服务团队、

我是 ZT 硬件团队的 Paul。

您能帮助审查并反馈您对我的设计的评论吗?

非常感谢。

WDT:

TI_TPS3431_SCH_CHECK_V1.0_20230619.pdf

注1:请将所有空的器件视为填充的器件(未填充的器件:R1387/R1389/R1382)

注2:WDI 用于监控 SMBus SDA 状态以与 WDO_N 的 RST_N 反应

e2e.ti.com/.../TI_5F00_TPS3431_5F00_SCH_5F00_CHECK_5F00_V1.0_5F00_20230619-_2800_with-WM_2900_.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    原理图中的 t_WD 值看起来不错、但我不清楚如何实现 t_rst 值。 TPS3431没有 CRST 引脚、在时序要求表(数据表的第6.6节)中列出了一个200ms 的 t_rst。 您如何实现10ms t_rst?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    感谢您确认 t_WD。

     我的硬件电路设计也可以吗?

    抱歉。

    我只需在计算器中键入一个随机值来获取完整的数据结果、但 TPS3431中没有 CRST 引脚。

    请忽略随附图片中的 t_RST 值。

    非常感谢。

    此致、

    L·P·雷

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Paul、

    只要 R1382 (从 CWD 到 VDD 的上拉电阻)保持未填充、顶部的原理图就看起来正常。 使用电容器配置 CWD 上的时序时、不得使用上拉电阻器。

    底部原理图上的内容是否应该与顶部原理图相同? 我注意到 R1383已组装、不应该使用 CWD 电容器来配置时序。

    此致、

    拉赫蒂·里奇

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    是的、如所述的计时配置数据表(t_WD)中针对 CWD 上拉电阻的 R1382未填充。

    没错、这两个文件是相同的原理图图像。

    总之、从您的角度来看、我的原理图似乎没问题、因为我尚未填充 R1382/R1383来进行两款 TPS3431硬件设计。

    非常感谢。

    此致、

    L·P·雷