This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54A20:我想知道流经 SYNC 的电流的值。 我想知道 SYNC±10%是针对10MHz 还是2/3.5/5。

Guru**** 1108040 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1239963/tps54a20-i-want-to-know-the-value-of-the-current-flowing-through-sync-i-would-like-to-know-if-sync-10-is-for-4-7-10mhz-or-2-3-5-5

器件型号:TPS54A20

您好、TI 专家

我的理解是否正确、SYNC 引脚可通过在该频率下提供高于2V 峰值的信号来以3.6-4.4、6.3-7.7、9 -11MHz 的频率驱动 DCDC?

或者我应该提供一半的频率?

另外、我认为没有大电流、但 SYNC 引脚有多少安培?

SYNCピンは3.6~4.4、6.3~7.7、9~11MHzでpeak時2V以上の信号を供給することで、その周波数でDCDCを駆動できるという認識で合っていますか?

それとも、その半分の周波数を供給する必要がありますか?

また、ほとんど流れないと思うのですが、SYNCピンには何A流れますか?

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    当您提供大于2V PEAK 的10 MHz 信号时、SYNC 针对4/7/SYNC、并且流经 SYNC 引脚的电流最小。  

    此致、

    马哈