This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL2844B:VCC 波形和引脚6输出波形异常

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1239765/tl2844b-vcc-waveform-and-pin-6-output-waveform-are-abnormal

器件型号:TL2844B

大家好、

引脚6输出波形

VCC 波形

客户想知道与什么相关?

此致、

安妮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Annie、

    VCC 波形看起来正在达到您用电流变送器 H2标记的启动阈值电压(16.6V)、但 VCC 在启动后下降到低于最小工作电压、您可以用电流变送器 H1 (10.1V)标记此电压。 在 VCC 电压从16V (导通)降至10V (关断)之前、您必须为 VCC 提供大于9V 的稳压偏置电压。 这通常通过从变压器到 VCC 引脚的自举绕组来完成。 引脚6输出电压尝试启动、但遵循 ON-OFF-ON-OFF-REPEAT 模式中的 VCC 电压。

    此致、

    史蒂夫