This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3410:LM3410XQMF/NOPB

Guru**** 2510095 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1239471/lm3410-lm3410xqmf-nopb

器件型号:LM3410

您好!

我正在考虑 在我的项目中使用 LM3410XQMF/NOPB LED 驱动器来驱动 LCD 背光(需要 19.2V 的240mA)。我将向 LED 驱动器 IC 提供5V 的输入电压。 我计划为24 LED 电路提供100% PWM 至 DIM 引脚。 请告诉我、我是否可以使用此 IC 来满足我的要求。 另外、如果有任何兼容(输入电压=19.2V、电流240mA)和(输入电压=10.5V、电流200mA)的替代模式、则提供建议。

谢谢。此致、

Jothi Mathi。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、您可以做到。 其他替代选项与 LP8867/9类似