主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO、GPCCHEM、BQ40Z50 、BQ78Z100 、 EV2400
大家好!
我最近使用 BQ28Z610电量监测计进行了一项设计,以保护和监测6000mA 锂聚合物电池的两节串联电池。 我已成功完成电池模块的学习周期。 我按照指南的说明假设学习周期成功、并且 Update Status 当前设置为0x0E。 根据我从该芯片中了解的情况,不应在中手动编辑更新状态寄存器。 已导出经过训练的文件后的 GG 文件、因此在将该值导入到其他 BQ28Z610电池电量监测计时、我将该值保持在0x0E。
在我们的产品中使用该模块时、似乎有时电池 SOC 会跳到100%、有时会保持很长时间(即使在耗尽电池电量时也是如此)。 使用 bqStudio 连接到器件时、可以从电池组和电池芯的电压中看到电池显然不是100%。 如果我通过 bqStudio 发送软复位命令、器件将复位、并且下一次读取将显示较低的 SOC (某些数字似乎更真实)。
有人对此问题有任何经验吗? 在初始模块的培训周期中、我是否漏掉了一些东西/做了一些错误的事情? 在导出文件后、是否应在.gg 文件中手动设置任何值?
我将在电量监测计周围附加一个电路图像:
非常感谢您的任何帮助!
此致、
桑德雷