This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63001:关于 TPS63001DRCR 的 RC 时间常数

Guru**** 1138100 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63001
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1236782/tps63001-regarding-rc-time-constant-of-tps63001drcr

器件型号:TPS63001

您好、TI 团队、

在上述应用电路中、如果我们将 R3值增加到4.7K、是否会影响 TPS63001的功能?

如果我们使用电阻值为4.7k 或更高的电阻、VINA (控制级的电源电压)的运行是否有任何问题?   

  VINA 引脚和 EN 引脚的工作电流和峰值电流消耗是多少?

感谢快速响应。

谢谢。此致、

安吉市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Anji、您好!

    R3的最大总电流应约为50uA。  其中 VINA 的电流为50uA、EN 为0.1uA。

    此处50uA 是直流值、VINA 处存在一些瞬态电流。 请确保 VINA 足够稳定。

    如果您想增加 RC 时间常数、我认为最好增加电容值。

    此致

    陶氏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tao、

     

    感谢您的快速响应、您能否告诉我们 VINA 的持续时间瞬态电流?

    另外、我们可以在 RC 电路中放置的电容的安全值是多少、即取代应用原理图中的 C4?

     

    谢谢。此致、

    Anjaiah。 y

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Anji、您好!

    我进行了尝试但失败了、因为仅对万用表获得直流值、而对示波器产生了较大的误差。  

    如果可以增加 C4的值、这没有限制、只取决于您需要的 RC 时间常数。

    此致

    陶氏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tao、

    感谢您的答复。 您是否能够在 VINA 引脚上提供最大瞬态电流、那会很好。

    谢谢。此致、

    Anjaiah.Y.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anjaiah:

    恐怕我不能。 因为该电流太小、无法使用示波器。

    此致

    陶氏