请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS65994AD 主题中讨论的其他器件:TPS65994
客户发现 TPS65994何时为受电方:
1:当输入电压为5V 时、芯片功耗接近0W (约0-0.1W)、非常稳定。
2:当输入电压为9V 时、芯片功耗经常从0W 跳到0.3W、好像9V 是个关键点。
3:当输入电压为12V 时、芯片功耗稳定在0.5W、没有任何跳跃。
功耗是否正常?
为什么当 Vbus 电压为9V 时功耗会上升?