This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62860:TPS628600,EN 引脚是否为漏极开路? 我在功能方框图中看到一个开漏 MOSFET

Guru**** 2737475 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1334587/tps62860-tps628600-en-pin-is-open-drain-or-not-i-see-in-functional-block-diagram-a-open-drain-mosfet

器件型号:TPS62860

在 TPS628600数据表中、我看到了使能引脚上的开漏 MOSFET。 但在描述中它不被称为开漏。 连接外部上拉或不连接外部上拉电阻器是否合适。 请对此进行澄清

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、EN 是开漏配置。  

    您可以添加一个外部上拉电阻器。 但这不是必需的。 您计划使用多大的电阻值?

    此致、

    费宾

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们将其拉 至4.7K 至5V。 始终启用5V。 我的要求是输出应处于低电平、直到我通过 SW 将其启用(Enable=high)。 以便将会启用该输出。 除非我们的软件启用该功能、否则会发生什么情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否有原理图和计时图?

    是否使用 SW 信号来启用该功能? 我不明白。

    此致、

    费宾

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在我的原理图中、TPS628600的 EN 引脚连接到上拉电阻器、还连接到编程器。 我在这里的问题是、

    1、它是开漏的,所以必须上拉吗?

    2.只能连接到编程器,我可以通过编程器控制这个 EN?

    此致、

    普什帕

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1.否。 没有必要。

    2.可以,您可以直接连接到 EN 编程器。

    此致、

    费宾