This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5001-Q1:LM5001-Q1

Guru**** 1133960 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5001-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1336092/lm5001-q1-lm5001-q1

器件型号:LM5001-Q1

尊敬的先生/女士:

我已经选择 LM5001-Q1作为 Sepic 转换器。 在阅读数据表时,我发现 COMP 引脚上的最大电压。 它表示为7V。

在功能图中我看到了电路,它基本上是比较器电路. 它的最大电压是7V。

谢谢、此致

阿坎查  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akanksha、

    感谢您使用 E2E 论坛、关于您在数据表中看到的功能图查询、它未涵盖器件的所有内部电路。 此外、有一个 FET 连接到器件内部的 COMP 引脚、 任何高于7V 的电压都很可能会损坏内部电路、因此应避免出现这种情况。

    希望这对您有所帮助。

    Br、

    哈龙