This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25762-Q1:PD 系统架构和 ORing 选择建议?

Guru**** 1101100 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2412, TPS2413, TPS25762-Q1, LM74700-Q1, TPS25948
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1330638/tps25762-q1-pd-system-architecture-and-oring-selection-suggestions

器件型号:TPS25762-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS2412TPS2413LM74700-Q1TPS25948

您好、TI!

由于客户的要求、我设计了一种权力结构。 您能否帮助我确认我的选择器件是否可行? 或者您有什么更好的建议吗? 如果我的设计有任何缺陷、也请告诉我。

由于我的客户需要三个电源输入(包括2*12V + 1*ORing)作为冗余,我实施了一组用于隔离的 PD 电路。 此外、由于"3. USB-C"输入。 这种方法是否正确、或者您有其他建议吗? y
请告知。 谢谢你。

BR、Delun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Delun、您好!

    系统模块中的"12V/8A"规格是否正确?  

    计划将哪个 RSET 与 TPS2412PW 配合使用? 关断 V (AC)阈值是否有任何问题?

    Br、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Seong,

    正确、我们预计系统总功率可保持在100W 以内(包括支持 USB-C 输出所需的36W)、并且在标准 USB-C 用作唯一的电源时应正常运行。

    我不能完全确定你所说的"RSET"是什么意思。 按照我的理解、TPS2412应该能够实现 ORing 功能、以在同时连接三个输入源时防止反流情况。 这个想法可能源自客户最初关于冗余 VAC 电源的请求、后来客户还请求使用 PD 作为输入。 此配置是否存在任何风险? 请告知。 谢谢你。

    BR、Delun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Delun,

    请忽略我关于 RSET 的问题。 我将该器件与 TPS2413型号相混淆、要求确认不同的 MOSFET 控制方法是否有任何问题。

    一切看起来都很好、但我不确定或是否是适合该解决方案的器件。 让我再深入探究一下、马上与您联系。  

    Br、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    H·成

    好的、请帮助澄清一下。

    我想问另一个问题、连接到 TPS25762-Q1的 USB-C 连接器是否可用于常规传输、如通用 USB 器件(DATA)?

    BR、Delun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Delun:

    TPS2412可在此处用于 ORing。 这里唯一需要注意的是、TPS2412无法承受输入端的任何负电压、如果您需要负电压、请考虑使用 LM74700-Q1一次。

    LM74700-Q1数据表、产品信息和支持| TI.com

    此致、

    S·迪尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Shiven Dhir:

    感谢您的提醒。 在我的应用中、不会有任何负电压。 我想向专家咨询、使用 TPS25948是否比 TPS2412更加合适。 我知道 TPS25948具有用于设置优先级的功能、但我不知道如何在 3Rail 并行运行时实现它?  请告知。

    BR、Delun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Delun,

    只要 D+/D-信号未路由到 TPS25762-Q1、一般 USB 2.0数据传输就不会有任何问题。

    Br、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Delun:

    即使有3个导轨、也可以使用 TPS25948。

    TPS25948环路专家、用于帮助。

    此致、

    S·迪尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shiven:

    这就是 TPS25948可以用于2个以上的电源轨的方式。 基本来说、我们从2个通道对 SPLYG 执行或将其馈送到第三个通道的 OVLO。

    请参阅数据表第 9.5节"优先电源多路复用"、了解更多详细信息

    此致

    G·库纳尔