This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22965:TPS22965N 浪涌和电路板重新启动问题

Guru**** 2513185 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1335590/tps22965-tps22965n-inrush-and-board-rebooting-issue

器件型号:TPS22965

尊敬的团队:

我们正在使用 TPS22965N 负载开关进行5G 电源控制(VBAT:3.56V@4A 峰值电流)。 目前、我们面临的电路板因我们的观察结果是峰值电流而重新启动。  

请找到以下参考电路以供回顾。

请建议 CIN 和 CT 以及电路中所需的其他更改。  

等待您的参考。

谢谢。此致、

米斯蒂里·维沙尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vishal:

    您能在重启时附加波形吗? 为确保我理解、设备开启时电池电压是否会下降? 目前、CT 的上升时间为~11.7ms、这相当慢。

    谢谢。

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vishal:

    请查看 此主题、我们继续讨论、因为我在其中提供了更多信息。

    谢谢。

    帕特里克