This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27714EVM-551:UCC27714EVM-551

Guru**** 1482555 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27714EVM-551
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1333570/ucc27714evm-551-ucc27714evm-551

器件型号:UCC27714EVM-551

您好  

我正在寻找参考 图1。 UCC27714EVM-551功率级原理图

我无法在获取电压的"找到 VBIAS2和 VBIAS"上。

请提供建议

萨姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sam、

    感谢您的联系。 TP10和 TP8在 EVM 数据表 (第6.1节)的表2中名为 VBIAS 和 VBIAS2。 您可以在第7页底部的原理图中找到这两种电路。

    此外、在同一数据表的第8.8.5节中、将 VBIAS 和 VBIAS2设置为11V。

    此致!

    耶利米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,耶利米

    我看到了测试点。 我的问题是 VBIAS 和 VBIAS2 I 的来源在哪里?

    1.我需要使用外部源吗?

    2.在原理图上没有11V 的电源?

    3在设计时、必须 在 TF 中添加一个 AUX 绕组并获得11V DC

    请提供建议

    此致

    萨姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sam、

    关于问题1和2、请参阅 EVM 数据表的第5节、其中建议您使用直流电源为11V 供电。 这可以应用于原理图中测试点的节点、其中显示了 VBIAS 和 VBIAS2。

    如果上面的陈述没有回答、您能否详细说明您的第三个问题? 您将需要另一个源来为 VBIAS 和 VBIAS2提供11V。

    谢谢。

    耶利米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,耶利米

    1.如何从设计中获得11V 电源(不是来自外部电源)? 是否必须在变压器的初级侧添加另一个 AUX 绕组?

    2. 11V 电源的电流将是多少

    请提供建议

    此致

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sam、

    数据表中的第5节和第6节 讨论了如何使用两个外部直流电源来确保 EVM 具有预期的行为。 如果不使用这两个电源、我们就无法保证获得最佳效果。


    如果正确连接、这些外部电源需要能够为器件上的驱动器和控制器提供稳态电流。 0.5A 电源应该足以用于电路板。

    此致!

    耶利米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,耶利米

    而不是您的参考板。 我说我正在进行新设计。

    如何从我的新设计中获得11V 电源? 是否必须在变压器的初级侧添加另一个 AUX 绕组?

    请提供建议

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Sam、

    耶利米今天不在办公室,明天会回来。

    至于该11V 电源、控制器和栅极驱动器需要这种电源来开关 FET。 如果能够使用 VBULK 输入作为电源、并使用该输入上的变压器来生成所需的11V 电源、则没有问题。

    谢谢!

    威廉·摩尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 Jeremia/威廉

    请参阅 UCC27714EVM-551原理图。

    在原理图上、Q1、Q2、Q3、Q4是此桥式整流器的用途是什么?

    请提供建议

    此致

    萨姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sam、

    感谢您的联系。 Q1、Q2、Q3和 Q4是 第2节所述的适用于全桥转换器应用的 FET。 在第10节中、此参考 EVM  在此应用中使用的是额定电压为650V 的 N 沟道 MOSFET。

    此致!

    耶利米