This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92692-Q1:电源管理论坛

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92692

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1335136/tps92692-q1-power-management-forum

器件型号:TPS92692-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS92692

大家好、我对 TPS92692有一个抱怨、  

  ):降压-升压电路输入电压9-16V,LED 电流:0.34A*占空比(0.4 μ A=0.136A

当输入电压达到12v,时 、GATE 引脚的波形如下图::

当我取消 PWM 调光时、它仍然像这样、

请大家帮忙 分析原因,是 wllow 是 SW 电压,而 bule 是栅极电压。

谢谢!  

此致 Bset  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请分享原理图、请为原理图上方的信号提供标签。

    谢谢 Tuan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否与我分享一个电子邮件地址?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已经向您发送了一封电子邮件、以便我们可以离线阅读、我已经关闭了这篇文章。

    谢谢 Tuan