This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z80:关于 BQ40Z80的咨询

Guru**** 1278420 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z80, BQSTUDIO, BQ76942, EV2400
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1334794/bq40z80-inquiries-regarding-bq40z80

器件型号:BQ40Z80
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIOBQ76942EV2400

您好、TI 专家

客户想要查看 BQ40Z80并有疑问。
我认为它还有一个内置的 MCU 内核... 但我找不到示例代码。

您只是通过将其设置为 SMBus 来使用它吗? 或者、您是编写代码并使用它吗?

如果您有任何相关信息、可以分享吗?

请检查。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Grady、

    您可以通过 SMBus 与 BQ40z80通信。 您可以使用 BQStudio 或外部 MCU 对 BQ40z80进行编程。 请阅读 TRM、了解有关此主题的

    此致、
    尼克·理查兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、 Nick Richards

    感谢您的回复。

    客户计划这次大规模生产电池组、并计划使用 BQ40z80。

    虽然我已阅读了技术参考手册、但一次理解必要信息并不容易、因此我想再问几个问题。

    Q1)似乎在没有 MCU 的情况下工作... 是这样吗?
    -是否需要任何设备来设置它?
    -大规模生产需要什么设备?


    Q2)之前使用 BQ76942时、有用于 MCU 的基本示例代码。
    是否没有 BQ40Z80的相关示例代码?

    请检查。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Grady、

    是的、如果您不使用 MCU、则可以使用 BQStudio 与测量仪表进行通信。 您只需要一台计算机和 EV2400。
    有关大规模生产和监测计通信、请阅读此应用手册。  www.ti.com/.../slua801.pdf

    此致、
    尼克·理查兹