This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:BQ76952:平衡过程中的 VC16电流

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1336308/bq76952-bq76952-vc16-current-during-the-balancing-process

器件型号:BQ76952

所述的解决方案是通过补偿电池16上的电压或停止平衡来进行测量来解决电池16上的电压问题的唯一方法吗?
是否有任何其他新的方法来解决此问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rafal、

    为了最大限度地减少平衡期间 VC16的不准确性、我们建议对 VC16电阻使用20欧姆、或尽可能减少一次平衡的电芯数量。  

    否则您必须完全停止平衡。

    遗憾的是、没有其他方法可以缓解这种情况。

    此致、

    路易斯·埃尔南德斯·萨洛蒙