This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ28Z610:在 AltManufacturerAccess ()的读取/写入之间需要等待?

Guru**** 1379930 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ28Z610
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1336862/bq28z610-need-to-wait-between-read-write-for-altmanufactureraccess

器件型号:BQ28Z610

大家好!

我的客户想重复读取->写入->读取... 通过 AltManufacturerAccess ()。

客户表示不能读/写、除非等待2个时长10毫秒、4个时长100毫秒。

Q1明白我需要在这里等待是正确的吗? 建议的等待时间是多少?

Q2请告诉我是否有此方面的应用手册。 它似乎没有写在 BQ28Z610 TRM 或监测计通信文档中。

1.通过 AltManufacturerAccess ()读取

2.等待

3.通过 AltManufacturerAccess()写入

4.等待

5.通过 AltManufacturerAccess ()读取

此致、

Ryusuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ryusuke,

    从 ManufacturerAccess ()和 AltManufacturerAccess ()进行写入和读取时,写入命令发送到读取命令之间至少需要等待100ms。  

    此致、

    安东尼·巴尔迪诺