主题中讨论的其他器件: TUSB522P
大家好、
客户想知道支持在 TUSB1044和 PCH 之间添加一条电缆。 客户需要在独立的小型电路板中设计 USB3.0 Type-C 端口。 您能帮我检查一下吗?

模数转换器 A 到 B/ C 到 D 的表24对应的 TUSB1044最大衰减是否为8dB? 我们能否支持12英寸?TUSB1044允许的最大衰减是多少?
非常感谢~
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
客户想知道支持在 TUSB1044和 PCH 之间添加一条电缆。 客户需要在独立的小型电路板中设计 USB3.0 Type-C 端口。 您能帮我检查一下吗?

模数转换器 A 到 B/ C 到 D 的表24对应的 TUSB1044最大衰减是否为8dB? 我们能否支持12英寸?TUSB1044允许的最大衰减是多少?
非常感谢~
您好!
我们是否知道 PCH 的 RX 补偿能力? 您可以使用随附的电子表格根据 TUSB1044系统设计拓扑来计算 TUSB1044可支持的最大衰减或迹线长度。 密码为"ti"。
谢谢
大卫
尊敬的 David:
客户有一些问题需要您帮助回答、请帮助我检查。
根据实际情况填充过孔/连接/布线宽度/线路损耗/ESD/CPCS/通道后 FR4布线长度等。
下面的布局建议表示需要设置的实际布线长度以及理论 EQ 值。 MAX EQ 为8.6dB、最大前通道长度为3.35英寸、对吧?
e2e.ti.com/.../TUSB1044question.docxe2e.ti.com/.../5621.RX-_2600_-TX-trace-length-budgeting-_2D00_-TI-information-_2D00_-selective-disclosure-_2D00_-revI.xlsx
非常感谢~
您好!
请在文档中查看我的回答。
e2e.ti.com/.../3225.TUSB1044question.docx
您需要使 TUSB1044和插座之间的距离尽可能短、以便充分利用 TUSB1044 RX EQ、因此我要将布线保持在2in 以下。 后置通道< 2in 时、前置通道的裕度将更大。
谢谢
大卫
尊敬的 David:
客户希望确认前置通道布线长度将达到7英寸、如果其他条件保持不变、使用此 TUSB1044是否可以满足我们的当前情况? 非常感谢~
非常感谢~
您好!
有关详细说明、请参阅此 e2e 主题、 https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management---internal/f/power-management---internal-forum/1337623/tusb1044-driving-capability-check。
谢谢
大卫