请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ2060A 您好
我们收到了一些使用 bq2060A 的电池组、并观察到充电状态(相对值和绝对值)和剩余容量自行增大、我们认为自动校准未完成或中断、但 VFC 偏移值不是默认值、这意味着自动校准已完成。
过去、我们曾遇到过(一次)此问题、但在这种情况下、由于自动校准未完成或中断、VFC 值为默认值。
在第一个图像中、电池组在~24小时内记录、第二个图像显示第二天的差异、可以观察到增加行为。


您还记得此 bq 的类似情况或行为吗?
提前感谢。
此致。
David Díaz ó n