This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5122:CSP、CSN 建议工作电压和测量位置

Guru**** 2503855 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5122, LM5121, LM5171

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1339460/lm5122-csp-csn-recommended-operation-voltages-and-measure-position

器件型号:LM5122
主题中讨论的其他器件: LM5121LM5171

您好!

我在话题上遇到了一个关于 LM5122电流检测位置的类似问题(之前来自 TI 论坛的答案)。 如前所述、使用 CSP 时、可以在 HB 的低侧使用 CSn 引脚、但不建议使用、因为开关期间会出现负尖峰。

我们正在寻找类似 LM5122或 LM5121/-Q1的同步升压控制器、但我们将管理稍高的输入电压。 数据表中说明了建议的 Vin、CSP 和 CSn 电压为65V、AMR 为75V。 我们的系统由一个16s2p 配置的锂离子电池组供电、因此最坏的情况可能是该电池组已充满电(16节电池 x 4.25V = 68V)并且转换器无负载"关闭"。

这种情况是否会对 IC 造成任何损坏或过应力? 我们应该探索替代元件、或者 LM5122是否适合我们的应用?

P.S.当转换器开始调节负载下的输出电压时、此电池电压将立即下降。 因此、这种最坏情况仅发生在转换器关闭或刚刚启动且电池充满电的短暂期间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Iulian:

    感谢您通过 e2e 联系我们。

    LM5171可处理75V 输入和80V 输出。
    如果您使用的是具有低侧周围感应电阻器的异步控制器、则可以为控制器提供比功率级更低的电压。

    对于商用产品、我强烈建议保持在建议的操作条件内。
    当您超过该数值时、零件可能不会立即损坏、但我们既无法保证正常运行、也无法指定您应该遇到的问题。
    如果违反建议的操作条件、您将会遇到责任问题。

    顺便说一下、尝试将 CSP/SCN 放大器放置在低侧无法正常工作、因为放大器本身由 CSP 引脚供电。

    此致
    哈利